This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:输出不正确

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1553298/lm339-incorrect-outputs

器件型号:LM339


工具/软件:

在将模拟量与 LM339 进行比较并将其用于硬件过流判断时、发现在某些特殊的工作条件下、LM339 会受到干扰并产生不正确的输出。 您能帮助检查是否存在任何设计问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些特殊的工作条件到底是什么? 什么是输入电压以及预期和实际的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请提供示波器屏幕截图或电压测量以及对“良好“和“不良“行为的描述。