This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:ina293

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1553339/ina293-ina293

器件型号:INA293


工具/软件:

安全文档指出:“在高侧配置中、器件电源短接至总线电源、如果存在高压、可能会造成损坏。“   我想量化高电压。  我使用的电源电压 为 5.5V。IN+和 IN-之间的绝对最大差分输入为 6V。  这是否意味着如果 IN+或 IN-短接至 5.5V 电源、IC 将失败、但不会结构化? 或者、差分输入为 VHI(例如 12V)- Vs= 12-5.5=6.5V。 在这种情况下、它超过最大差分电压。 感谢您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abba:

    该表提到了 Vs 引脚是否短接至 IN+或 IN-引脚。 如果您查看 DS 中的绝对最大额定值表(如下所示)、则表明 VS 引脚只能在损坏之前处理高达 22V 的电压。 如果 IN+/IN-引脚上的共模电压大于 22V 并且 VS 引脚短接至这些引脚之一、则可能会损坏。  

    此致、

    Holly