This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:INA828IDR 25 年批次无法读取温度、ADC_OUT 明显不同

Guru**** 2574475 points
Other Parts Discussed in Thread: INA828, INA823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1553228/ina828-ina828idr-25-year-batch-cannot-read-temperature-adc_out-is-significantly-different

部件号:INA828
主题: INA823 中讨论的其他器件

工具/软件:

INA828IDR 旧货批次通常可用于 DC23+和 DC24+、值正常。 但是、在焊接 DC25+中的芯片后、无法读取温度、从而导致 ADC-OUT 值存在显著差异。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    INA828 无法由 3.3V 单电源供电。 该器件的最小电源电压为 4.5V

    我建议使用额定工作电压在如此低电压下的器件、例如 INA823、该器件与 INA828 引脚对引脚兼容。 我还将使用模拟工程师计算器检查输入共模范围。

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    此致、
    Gerasimos