This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4281:Tina Sim 和实现中的不同结果!

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552134/ths4281-different-result-in-tina-sim-and-implementation

器件型号:THS4281


工具/软件:

你好

我使用 THS4281 来确定电路的器件是开路还是短路。 我的主电路主要是高压交流电路、因此我使用分压器配置以及比较器结构、在 Tina 仿真中、对于短路情况、我预计运算放大器的输出端为 0V、当出现开路情况时、我预计比较器的输出端会出现交流电压。 Vin 是频率为 600V 和 1kHz 的正弦波。

在实现中、对于短路情况、运算放大器的输出为 VCC 而不是零!  我知道有可用的比较器、我已经在仿真中试用过它们、但仍然获得相同的响应。 我还知道、采用开环配置的运算放大器和比较器本质上不稳定(输出为 0 或 VCC)、我想这可能会导致运算放大器的输出变为高电平而不是低电平。 我附上了仿真结果、想知道是否有人能帮助我理解这一点。  

非常感谢

----------------------------------------

开路:

短路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于差分电压和内部输入级钳位的限制、如果过驱动、可能会导致灾难性故障、因此我们通常不建议将放大器用作比较器。  运算放大器也会比比较器慢、因此我们建议使用专用比较器。 对于此器件、绝对最大输入差分电压为+/–2V、尽管这会使器件保持运行、但不建议这样做、因为这仍会降低器件的可靠性和使用寿命。 关于您的仿真、进行短路测试时电路是否存在差异? 我不确定您的测试有何差异。 关于砰砰声、在实验室设置中、输出将根据差分输入电压极性发生 SLAM、这从技术上来说可能会满贯到任一电源。 我不确定只是因为模型捕获了正输入偏移、从而导致器件仅 SLAM 到 VCC。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio

    非常感谢您的回答

    嗯,由于是正弦波,极性总是在变化,我认为将其连接到运算放大器的 — 或+端子侧并不重要。 我已经做了不同极性的仿真,仍然,我得到了相同的结果!

    根据我的设计、600V 处的电压不会超过运算放大器的 2V 范围。 此外、由于输入电压以 50/60Hz 的频率变化、因此运算放大器的快速或慢速响应并不特别重要。

    如果有任何机会、您是否有任何其他解决方案可用于此目的? 在此电路中、我正在检查保险丝是否熔断、这就是我测量其两端电压并进行比较以查看保险丝是否正常的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有采用此类应用/设置的解决方案、因为我们不会在开环中重点介绍器件。 我认为、比较器团队能够找到一款可轻松适应此应用的器件、而不会像使用 THS4281 时那样对器件造成压力。如果您想测量电压差、一种方法可以是实施差分放大器电路。 但是、如果比较器类型的应用在您的电路中最有意义、我可以将您的线程转移到比较器团队、因为他们将为您的应用提供理想的解决方案。

    此致、

    Ignacio