This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2907-N:频压转换器

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1553365/lm2907-n-frequency-to-voltage-converter

器件型号:LM2907-N


工具/软件:

您好、

我正在设计频率 — 电压转换器 40Hz - 80Hz。 电路的供电电压为 9V。 您能帮助选择合适的器件吗? 如果输入端的频率一直处于逻辑高电平或逻辑低电平、则输出将是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:  

    您能解释一下输入信号是什么样子的、以及驱动输入的是什么吗? 您在输出端驱动多大的负载?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号将是由 NPN 晶体管驱动并上拉电压为 9V 的方波。 在输出端、我将把它连接到 ADC 转换器。 可能添加一个 0-3.3V 范围内的分压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:  

    方波的振幅是多少? 您是否有一个原理图来阐明 NPN 晶体管如何驱动方波?  

    此致、
    Ashley