This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7374:IC 在可变时间后裸片。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528084/ths7374-the-ic-dies-after-variable-amount-of-time

器件型号:THS7374


工具/软件:

我尝试在视频 PCB 设计中添加一个 THS7374、但它在电路中仍然无法正常工作。

电源为+5 VDC。  我在电源上有一个 1.1uF 旁路电容:100nF 就在 VS+引脚旁边、1.0uF 就在它旁边。

引脚 5、6、7、8 和 9 并连接到 GND。  NC 引脚 (7、8) 是否可以接地、或者是否必须保持悬空?

通道 4 由电阻网络驱动。  输入信号范围为 0V 至约 910mV、网络的等效输出电阻为 778.5R。   输出  驱动与 2 分压器并联的标准视频负载 (150R 至 GND)。  该分压器是一对 连接到 GND 的 1k Ω 电阻器。

通道 3 由 CH4 输出的分频版本驱动。  输入信号范围为~150mV 至~600mV、驱动器电阻为 500R。  它 现在什么都没有。  输出负载未组装。

最初、我要分段构建 PCB、因此通道 1 和 2 输入在第一次尝试时处于悬空状态。  但我现在已经把它们联系起来。

通道 1 由类似于通道 4 的电阻器网络驱动。  输入范围为 0V 至约 650mV、源电阻约为 125R。  输出是标准视频负载 (150R 至 GND)。

通道 2 目前已禁用。  输入连接至 GND、 输出负载未组装。

通道 1 似乎仍在工作、但通道 4 始终由于某种原因而死机。  (当然,通道 3 的输入不正确,因此也会出现错误。)

这就像通道 4 输入在不确定的时间后变为低阻抗、并降低输入信号。  如果切断电阻器网络和 IC 引脚 4 之间的布线、信号就会完全返回到网络侧。

我尝试了直流输入耦合、交流耦合 (0.1uF) 和交流+偏置耦合 (0.1uF 和 3M 上拉至+5V)。  现在有 3 个不同的器件。  但 IC 始终会在一段时间后出现故障。  这可能需要几分钟或半小时。  我不确定问题是什么。  我认为这不是一个散热问题... IC 感觉很酷。   我不知道怎么想。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您将此行为提请我们注意、并分享有关所发生情况的详细摘要。

    我肯定可以帮助调查这个 THS7374 行为。  我有几个初始问题:

    1.您能否检查 IC 的电流消耗是多少?  当我们能够检查和确认器件的静态电流 (IQ) 时、通过确保连接良好的引脚/焊盘、它有助于确定器件是否可能损坏或未正确就位。

    2.您能分享您的 PCB 布局和/或原理图吗?  如果您不希望在论坛上公开这些信息、我可以私下通知您以便您分享。  否则、可以使用“插入“功能添加文件或图像。

    3.您的 5V 电源是什么?  您是否在与 THS7374 相同的电路板上使用工作台实验室设备、电池、电源模块板或电源电路?

    引脚 7 和 8 没有与芯片的内部连接、因此可以将它们悬空、或者根据需要将它们连接到 GND。   

    让我想一想这种行为的原因可能是什么。  请分享您能够提供的任何其他信息。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    1. 电流消耗似乎约为 10mA。   主 IC 消耗~μ A 200mA、因此为了获得更高的精度、我将其移除、因此 Iccq 测试采用 THS7374 的静态输入: CH1 = 210mV、CH2 = 0V、Ch3 = 1.06V、 CH4 = 911mV。

    2:我可以分享部分原理图和布局。  请通过电子邮件与我联系。

    3: 电源来自另一块板上的 LM7805。  该电路板的电源输入通过连接器上的 0.1 μ F (0603 MLCC) 旁路掉、然后是 100 μ F(铝制)。  在 IC 上、IC 引脚处有一个 1.0uF (0805)、后跟一个 0.1uF (0603)。  示波器上的+5V 电源看起来非常干净。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    谢谢、我将为您做出回应。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我有各种旅行和离开办公室。

    您是否仍需要帮助评估电路板上视频电路的 THS7374?

    如果在我离开讨论期间发生了重大更改或更新、我深表歉意。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    问题未解决。  我不得不旋转一个新的 PCB 、在 THS7374 器件周围添加了一些测试电路、还有一个完全不同的设计根本不使用 TI 器件。   我预计测试 PCB 版本明天会发布。  测试将在未来几天继续进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    好的、感谢您的更新。  如果您在 THS7374 调试板上需要解释或调试帮助、敬请告知

    如果您希望我对原始电路板或修订后的测试板的部分原理图和布局提出意见、请私下向我发送 e2e 消息、以便我能分享电子邮件。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    THS7374 正在开发新的测试板。  原理图或布局没有变化、因此出现了焊接问题或样片批次错误。  不确定哪一个。  如果 将来有机会重新设计、我会把它放回原处。

    认为此问题已解决。  谢谢!