This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:Vos

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1553995/opa2188-vos

器件型号:OPA2188


工具/软件:

尊敬的专家:

为什么 OPA2188 的 Vos 仅具有正值而没有负值?  

BR、

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zach:

    这是一个使用旧惯例的较旧的数据表。

    始终假定偏移量为+/-、除非它专门显示符号(例如“+6mV"或“或“-6mV")–6)。“。

    因此、您应假设典型值为±6uV、最大值为±25uV