This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4567:当输入未连接偶数时、输出显示 125MHz 正弦波

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4567, THS4551, LMH6629, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1551182/ths4567-output-shows-125mhz-sine-wave-when-input-is-not-even-connected

器件型号:THS4567
Thread 中讨论的其他器件: THS4551LMH6629THS6222

工具/软件:

Vs+=+2.5V、Vs-=–2.5V、VOCM= 0.475V

输出波形(输入悬空):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同一波形的放大版本:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、

    我正在为您提供支持。  高频振铃可能会引发稳定性问题;THS4567 的负载如何?  我看不到输出级或放大器反馈和输出引脚之间的连接。

    您是否在启用了 ICM 环路(输入共模控制环路)的情况下使用器件?  此操作会改变放大器输入级的功能、使 THS4567 的输入可以是电流信号的跨阻放大器、接下来是 THS4567 的 FDA 部分。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    如果您看到网络名称、您可以了解输出与反馈信号的连接。

    它基本上如下所示:

    我正在禁用 ICM。 ICM_EN 连接到 Vs-、如电路中所示。

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、

    好的、感谢您的澄清。  我会为你做一个回应。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    1.我的日程安排很紧。 请尽快提出建议。

    2. FYI-在 IC 的引脚 4 和 6 之间增加 39pF(实际安装在跳线的 2 个中间引脚之间)删除了 125MHz 振荡。  

    这是有效的解决方案吗? 我仍然不明白这些振荡的来源。

    3.可以将输入悬空以测量没有输入时输出的噪声吗?

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、

    1.我将与您一起处理今天和接下来的 24 小时的回复以解决问题。

    2.在 FDA 输入之间添加分流(并联)电容器时,我们确实观察到了稳定性优势。  在电路的“应用“部分期间、THS4551 数据表中实际上记录了这一点(没有说明,同样如此)。  这不仅是一个有效的选项、而且是在 FDA 输出端与 Rseries(或称为“隔离“)串联电阻一起调整输出稳定性的合理选择。  这些振荡可能是放大器的增益设置所致、其中存在潜在增益峰值或因选择放大器负载而不稳定。

    3. 测量输出端的噪声时,您的测试方法与我们的测试方法相似。  我们将输入端(GND -> Rg 电阻器-> FDA 输入)接地并将该输出噪声信号驱动到平衡 — 非平衡变压器后接第二个放大器级(使用我们的 LMH6629 等放大器)、或将 FDA 输出驱动 INA 以输出高增益信号进行测量。

    4.由于未使用 ICM 环路控制功能、是否需要 THS4567 的 TIA 功能?  否则、我们可能会有您感兴趣的其他 FDA、尤其是关注低功耗或低噪声的 FDA。  当然、如果您需要 TIA 功能或更喜欢使用该器件、很高兴能够在 THS4567 上为您提供支持。  我们的几个 FDA(包括 THS567)采用业界超小型 FDA 封装的 RUN 封装。

    谢谢 Shubhangi,请让我知道我还能提供什么帮助。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的详细答复。

    我们现在来看 THS4567 IC(由于某些原因)。

    为提供完整信息、我们使用了 2 个 THS4567 运算放大器(作为有源 LPF)、后跟 每个差分输出上的线路驱动器 LMH6321MRX。

    我已通过在两个运算放大器的输入信号上添加分流电容器来解决运算放大器振荡问题。 所以现在 opamp1 + opamp2 工作正常。 问题是当我在末尾介绍线路驱动器时 本例给出了 75MHz 振荡。 线路驱动器单独工作正常、没有观察到任何振荡。 它是 opmap LPF 输出+线路驱动器的组合。 在线路驱动器输入引脚(GND 输入)上添加分流电容没有帮助、它只是改变了振荡频率。

    我认为 Riso 将是一个很好的尝试。

    请提供任何其他建议。

    也请指出我的部分,你是关于分流(视差)帽和 Riso。.

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、

    感谢您分享有关设计背景和要求的更多信息。

    对于线路驱动器、IC 如何连接到线路?  线路阻抗或负载是多少?

    电路每个部分的加载方式可能会不稳定、尤其是在线路驱动器具有容性负载的情况下。

    我们的一些数据表(包括 THS4551 和 THS6222)中提供了 Riso 信息和详细信息。  该概念在 TI 高精度实验室运算放大器系列 ( https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html) 的稳定性视频中进行了讨论

    本文没有讨论在 FDA 输入端添加分流电容器的好文档、但在 THS4551 数据表应用曲线中、电容器处于 Femto Farad 范围内。

    应仔细考虑所有三个放大器的负载;器件不应出现高频振荡。

    此致、

    Alec