This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RES11A:有关 RES11A 的 GND/SUB 连接的问题

Guru**** 2896270 points

Other Parts Discussed in Thread: RES11A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538964/res11a-question-about-the-gnd-sub-connection-of-res11a

器件型号:RES11A


工具/软件:

我计划将正电源 (+12.4V) 和负电源(–12.4V) 连接到 OPAMP、然后使用 RES11A 对输出进行分频并创建衰减器。

在这种情况下、GND/SUB 是否应连接到–12.4V(系统中的最低电位)或 GND (0V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryoichi、

    以下是 RES11A 中的三个推荐用途示例、还有许多其他示例。  

    根据标记、电阻分压器放置在运算放大器的输出端、这是正常的。  

    在这种情况下、GND/SUB 是否应连接到–12.4V(系统中的最低电位)或 GND (0V)?

    在这种情况下、您可以执行以下任一操作。 如果在您的设置中运算放大器的电压始终为正、则 SUB 引脚可能适合连接到 GND。 输出级可以是正的、也可以是负的。 SUB 可连接至–12VDC 导轨。

    我认为这不会产生重大影响。 基板引脚用于消耗基板中积累的任何电荷、从而更大限度地减少泄漏电流路径并提高抗噪性能。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond

    您提到的直流泄漏电流 最大流入基板的流量是多少 工作 温度?

      Ryoichi 图片中: 总电阻值是 Rin+RG=1k Ω 还是部分 电阻 Rin=1k Ω?

    谢谢、

    Ralph

    删除新  主题: RES11A:RES11A:有关 RES11A GND/SUB 连接的问题 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    您提到的直流泄漏电流 最多流向基板 工作 温度?

    电阻器 IC 由硅基板制成、它与电阻层形成 PN 结并进行金属化处理。 如果基板悬空或连接到未知电势、寄生 PN 结可能会因直流漏电流而正向偏置。 这种正向偏置电势会通过基板结产生有害的漏电流、从而可能导致电阻值出现直流误差、非线性效应和/或在精密应用中增加噪声或漂移。  

    通过将 Si 基板端接至已知电位(例如 GND,低噪声和低阻抗节点或电路中的最大负电位)、基板 PN 结在内部以 Si 级别反向偏置、此类“错误“不会影响精密应用。  

    由于未表征、我无法量化直流漏电流电平。 如果您遵循数据表的建议、这不应成为一个因素。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复!  这也是我的想法。 但 最大共模电压(任意引脚至 GND/SUB)指定为 ±135V。 (负电压)

     总电阻值是 RIN+RG=1k Ω、还是部分 电阻 值是 RIN=1k Ω?

    此致、

    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:  

     总电阻值是 RIN+RG=1k Ω 还是部分电 阻 值是 RIN=1k Ω?

    在 RES11A 中、共模电压或 VCM 定义为相对于器件的 GND/SUB 引脚测量的任何器件引脚上的电压。 您必须先给我展示电路。   

    在文章和 RES11A 的数据表中、下面介绍了差分放大器的 VCM 定义方式、其中将使用 RES11A(典型使用情况)。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa582/sboa582.pdf?ts = 1755245190598

    在上面的文章中、它在输入源上使用噪声增益或分压器。 这使数学计算变得更简单(源共模输入) 。 从运算放大器的数据表角度来看、输入共模电压通常是指运算放大器的输入引脚、与 VCM 定义类似、其中 VCM_PINS =(Vin++ Vin-)/2。  

    [报价 userid=“352537" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538964/res11a-question-about-the-gnd-sub-connection-of-res11a/5979286 ]、但 最大共模电压(任意引脚至 GND/SUB)指定为 ±135V。 (负电压)[/报价]

    对于以下规格、 ±135V VCM_max 是指 sboa582 应用手册中描述的源共模、采用差分放大器配置。 VCM 模式在此上下文中定义、并仅以 GND/SUB 引脚为基准。   

    RES11A 的 ABS。 最大 额定值非常具体、总电阻值为 RIN+RG=2k Ω 表示 ±77.5 VCM_max(下表中的示例)、请参阅电流和 估算的最大值 功率耗散规格(我认为这些额定值是指持续电压,电流或功率耗散)。  

      

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond