This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358A:图和电气特性不同

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV358A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1553387/lmv358a-figure-and-electrical-characteristics-are-different

器件型号:LMV358A


工具/软件:

CMRR 规格。 Vs=2.5V 时为 86dB、Vs=5.5V 时为 95dB

图 5-11 具有不同的结果。

哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jack、欢迎来到 TI e2e 论坛。

    图 5-11 只是一个样本、图 7-4 是许多样本。 也许其中一条或多条曲线是 125dB。 顶部曲线看起来接近 95dB。  

    因此预计 CMRR 会有差异。  

    最上面一行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    LMV358A 数据表中的图 7-4 如下:

    您的图片显示了失调电压与共模电压间的关系、我的问题是 CMRR 与温度间的关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMV358A 数据表中的图 7-4 如下:

    是的、没错。 为什么这值得关注?

    我的问题是 CMRR 与温度的关系

    图 5-11 中使用的一个样本是、CMRR 与温度之间的关系。