This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG200:LOG200 仿真问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1553054/log200-log200-simulation-problem

器件型号:LOG200


工具/软件:

您好:

下图展示了 LOG200 使用 TINA 获得的仿真结果。 仿真结果与手册中的公式不匹配。 客户已经包含了玻尔兹曼常数和基本电荷、计算值应该在 60mV/十倍频程左右。 您能否帮助我检查设置是否有问题、或者客户的计算是否有问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:  

    您能解释一下您尝试仿真的输入电流范围是多少吗? 是否使用 IBIAS 引脚作为电流输出? 否则、该引脚应保持悬空。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1、激励信号为 1uA 直流偏置、峰峰值 200nA、30kHz 频率正弦信号。

    2. IBAS 引脚说明如下图所示。 无论是悬空还是连接到 VS+、都对仿真结果没有影响。 悬空时、TINA 也会弹出警告。

     e2e.ti.com/.../LOG200_2D00_sim tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    客户如何计算和验证比例因子? 对于电气特性表中所示的典型电流范围、比例因子在内部设置为 250mV/十倍频。  

    客户尝试实现的输出范围是多少? 对数放大器针对宽输入电流范围进行了优化、但似乎提供的输入电流范围很小、不跨越数十年。

    此致、
    Ashley