This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6881:放大器论坛

Guru**** 2572455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1554113/lmh6881-amplifiers-forum

部件号:LMH6881


工具/软件:

您好、

除非另有说明、否则数据表指定所有测量值均以器件输出引脚为基准。
当电压增益 (Gv) 为 26dB 时、我应该如何解读图 43 中的功率增益 (Gp) 计算?
当输出引脚上的负载阻抗为 100Ω 时、功率增益 (Gp) 等于 26dB 时的电压增益 (Gv)。 但是、图 43 显示该值为 20dB。
此处的术语“Rload"是否“是否是指直接位于器件输出引脚上的负载?
或者、它是否代表在输出引脚和外部负载之间以差分方式连接的两个 50Ω 电阻?“

谢谢!