This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:绝缘监测器原理图审阅

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547356/tlv9002-schematic-review-for-insulation-monitor

器件型号:TLV9002


工具/软件:

您好、

您能否帮助查看原理图第 2 页上的 TLV9002 检测电路?  这适用于绝缘监控器参考设计。

负侧的 HV 输入范围为–1kV 至 0V、正侧为 0V 至 1kV、ADC VREF 为 3.3V。

谢谢

-开尔文

e2e.ti.com/.../8715.TIDA_2D00_010985E1_2800_001_29005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    我已通过电子邮件与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我在原理图中发现了一个错误。 tlv 的电源和 GND 引脚连接错误:/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    对此表示歉意。 我们的讨论深深地集中在绝缘监测应用上、以至于错过了翻转的运算放大器引脚排列。