This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:四个输出通道不用于放大器上

Guru**** 2572455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1548508/tas6424e-q1-four-output-channels-are-not-working-on-the-amplifier

器件型号:TAS6424E-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用的是 QWM2290 芯片组。 我们在放大器的第 4 个通道上连接了扬声器、我们在两个器件上都刷写了相同的图像。
在其中一个电路板中、音频工作正常、但另一个电路板没有在所有通道中获得音频输出。
我们已经比较了这两块电路板之间的所有寄存器值、并观察到寄存器存在一些不匹配情况 (0x0F) 工作板和问题板之间的温度值。 请查看下面的观察结果、

1.工作板,

0x0F ->通道状态报告寄存器、值 0xFC 表示通道 4 在 A 中 PLAY 状态 、而其它信道在中 直流负载诊断模式
0x04 ->通道状态控制、所有通道均为播放状态。



2.问题板,

0x0F ->通道状态报告寄存器、值 0xFC 表示通道 4 位于 A 中 Hi-Z 状态、 而其他通道处于直流负载诊断模式。
0x04 ->通道状态控制、所有通道均为播放状态。


请帮助解决此问题。

此致、
Manigandan S


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manigandan、

    假设您有两块完全相同的 4 通道板。  在有问题的电路板上、您需要读取故障寄存器以查看是否存在故障。  

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,

    是、两个电路板是相同的。  

    我读取了两块电路板上的故障寄存器、并在此处附上了结果。 。 ‘检测到时钟故障“ 问题设备和工作设备均出现错误。  

    工作设备、


    下发设备、


    数据表、


    此致、
    Manigandan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manigandan,

    您是否随时清除故障?   

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg Scott、

    我不小心点击了' 这解决了我的问题“ 在我的搅拌机查询。 问题实际上仍未解决。


    我无法在故障设备和工作设备上写入该寄存器。


    此致、
    Manigandan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manigandan,

    可以通过将寄存器 0x21 中的位 7 设置为 1 来清除故障。  这将清除故障。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg Scott、

    我们将寄存器 0x21 中的位 7 设置为 1、但它对我们来说并不起作用。



    此致、
    Manigandan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manigandan,

    写入清除故障位后、您应返回并再次读取故障寄存器。  如果仍然存在时钟故障、则需要检查时钟以确保时钟正常。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我检查了故障寄存器、它仍处于相同的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manigandan,

    如果仍然存在时钟故障、则需要检查 I2S 时钟。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我们探测了 I2S MCLK 线并确认时钟处于活动状态。 我们发起了一封关于此问题的电子邮件、能否继续对话?


    此致、
    Manigandan S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manigandan、

    由于该线程已脱机、因此应关闭该线程。 另外、如果您能让我回想起 luisvf@ti.com 上的电子邮件主题、我们将不胜感激

    此致、
    Luis