This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07:如何抑制给定阈值?μ V 下的噪声

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2304, TLV2704, TLV2302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1554107/op07-how-to-suppress-noise-under-given-threshold

部件号:OP07
主题中讨论的其他器件:TLV2704TLV2302、TLV2304

工具/软件:

我想在输入信号大于给定 阈值时放大部分输入信号、否则输出零。

TI 有任何放大器产品吗?

如果没有、如何 实现此 功能?

希望尽快找到解决方案。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guhong:

    当输入信号大于给定 阈值时放大该输入信号的一部分、否则输出零。

    没有为该应用设计的单个集成式 IC。 必须将 2 或 3 个分立式电路组合在一起、以满足应用需求。  

    我需要了解以下内容:

    1、特定频率或频率范围。

    2.输入信号比较器阈值

    3.增益系数和运算放大器的电源轨。  

    在封装中的运算放大器+比较器组合中、我们有 TLV2704/TLV2704 可处理阈值比较和输入信号放大。 TLV2302/TLV2304 可能无法处理此功能。 该产品可能由 LVAC 团队提供支持。  

    如果使用单独的比较器、可能需要使用具有使能/SHDN 功能的运算放大器、例如 TLV9062S、TLV9052S

    请告诉我们这是什么类型的应用。 您需要使用 BPF 来滤除不需要的频率并针对应用放大特定的输入频率。 请向我们提供申请详情。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    感谢您的 建设性答复。

    我想处理来自超声波传感器的信号、发现有一些背景噪声、尽管不超过回波 脉冲序列的 1/10。

    由于 噪声会使接收器信号强度指示 (RSSI) 电路输出出现一些 波动、这在设计算法以找到正常回波时很棘手。

    因此、在噪声进入 BPF 和 RSSI 电路之前、我想要通过硬件抑制噪声。

    信号频率约为 100kHz、 放大器总增益约为 30、电源轨为+3.3V~+3.3V。

    我想使用 D/A 更改比较阈值、并通过应用阶段的自动在线校准对其进行设置。

     

    此致、

    Guhong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guhong:  

    信号频率约为 100kHz、 放大器总增益约为 30、电源轨为–3.3V~+3.3V。[/报价]

    下面是一个驱动超声波传感器的示例。 增益为 30V/V 时、您需要使用 GBW 大于 6MHz 的运算放大器(超声波频率为 100kHz)

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa502/sboa502.pdf?ts = 1755487671373(2001) 和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct-category%252Famplifiers%252Fop-amps%252Fpower%252Foverview.html

    这就是我要在进入 BPF 和 RSSI 电路之前通过硬件抑制噪声的原因。

    首先、应该对超声波换能器进行电容耦合。  

    其次、您需要具有在 100kHz 频率下运行并以其为中心的 BPF、HPF 和 LPF 配置为大约 100kHz、具体取决于您的要求(窄或更宽的 BPF)。  

    您有 RSSI 电路、听起来可能是距离计或流量计应用。 要获得接收器 100kHz 信号、您可能需要具有窄 BPF 以消除环境干扰。 您可能需要二阶到四阶 BPF 滤波器来衰减不需要的频率。  

    您正在寻找超声波驱动器(驱动电流或负载)和/或超声波接收器、但仍不清楚。 请提供要求的原理图或方框图。 如果我完全了解应用、我可能会提供一些建议。  

    此致、

    Raymond

    [/quote]