This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991-Q1:晶体管数量的近似范围

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4991-Q1, LM2902BA-Q1, OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1554232/opa4991-q1-the-approximate-range-of-the-number-of-transistors

器件型号:OPA4991-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2902BA-Q1OPA4991

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想知道 OPA4991-Q1 和 LM2902BA-Q1 内部晶体管数量的近似范围。 可以提供吗? 不需要特定数量、只需要范围、例如在 50 内? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    是否可以提供此信息? 不需要特定数量、只需要范围、例如在 50?

    OPA4991-Q1 和 LM2902BA-Q1 都是四通道运算放大器。 每个运算放大器中的总晶体管超过 50(每个运算放大器包含晶体管 x 4)。  

    四通道 OPA4991 可能总共有多达 1000 个晶体管;而 LM2902BA-Q1 估计总共有多达 250 个晶体管。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond