This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC274:TLC274IDR

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552844/tlc274-tlc274idr

器件型号:TLC274


工具/软件:

我们已经购买了部件 TLC274IDR 和收到货物后,我们发现,我们收到了两种不同类型的提示符(一个提到了相同的 PN 与 REV A 和第二个提到了相同的 PN 与 Rev F。 我们需要了解 REV A 和 REV F 之间的区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我假设您的两个不同器件也有两个不同的“CSO"选项“选项;这是因为有一个新芯片来自一家现代制造工厂。 有关此器件的 PCN、该器件宣布其移至另一家晶圆厂时芯片将发生变化、这发生在 2022 年、但新器件将仅在 2023 年开始发货。  PCN 编号为:

    20221216011.

    我可以通过私人聊天向您发送 PCN(根据 TI 政策标记为“选择性披露“)。  请询问朋友的请求、然后我们就可以联系。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复。 您能给我发送一封信吗  PCN 20221216011 。 很紧急!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我向您发送了一个朋友的申请、如果您接受、我可以通过私人聊天发送 PCN。  TI 不会公开发布 PCN。  

    具有讽刺意味的是、您可以在分销商的网站(如 DigiKey)上找到 PCN:

    www.digikey.com/.../276957

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉我没有收到您朋友的请求、可以通过电子邮件发送 PCN 吗? e.benaissa@lapratique-electronique.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的,我通过电子邮件发送 — 让我知道您已收到它。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我收到谢谢