This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8481:LMP8481

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549640/lmp8481-lmp8481

器件型号:LMP8481


工具/软件:

TI 团队大家好、
我目前从事电池管理系统 (BMS) 项目的工作、并使用 LMP8481MM 高侧电流检测放大器(双向)进行电流测量。 然而、我在运行期间会遇到重复的电流检测故障。

我希望得到以下方面的指导:

LMP8481 在此类应用中的常见失效模式是什么?

BMS 中的高侧检测是否有建议的保护或设计注意事项?

输入差分电压限值或瞬态尖峰是否存在任何可能损坏器件的已知问题?

4.如何调试问题是否由放大器、分流电阻器(0.0003 欧姆)引起?

提前感谢您的支持!.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下 LMP8481 的工作条件吗?   

    [报价 userid=“665696" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549640/lmp8481-lmp8481

    LMP8481 在此类应用中的常见失效模式是什么?

    [/报价]

    在正常运行或启动期间、当绝对最大额定值超出时、我通常会看到我们大多数器件的一般故障、而不仅仅是您的特定应用。   

    2. BMS 中是否有针对高侧检测的建议保护或设计注意事项?

    通常、我想缩小需要保护的范围。  是需要保护的输入吗?  是电源电压?  它是其他引脚之一。

    3.输入差分电压限制或瞬态尖峰是否存在任何可能损坏器件的已知问题?

    这基本上与问题 1 的答案相同。  任何超过绝对最大值的瞬态都可能是问题所在。

    4.如何调试问题是否由放大器、分流电阻器(0.0003 欧姆)引起?

    具体故障是什么?  器件是否已损坏?  如果是、更换 LMP8481 是否可以解决该问题。  电源电流是否发生变化?  输入偏置电流是否发生变化?  您能否分享任何原理图、以了解可以采取哪些措施来缩小问题范围、并可能描述您已经测试或探测过 A DMM 或示波器的内容。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我分享了原理图...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    故障到底是什么?  原理图看起来没有问题、只是由于输入端的 IB 电流、您会得到一些额外的增益误差、但不应该大。  什么是 Avdd?   R3、R228、C137 连接处的节点的 VCM 电压是多少。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复我的私人留言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决后会更新此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要进一步的帮助、我将关闭此帖子、请回复。

    此致、

    Javier