This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:零负载条件下的直流偏置偏移

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1553936/amc3302-dc-bias-offset-at-zero-load

器件型号:AMC3302


工具/软件:

您好、在我们用于电流检测的设计中、我观察到了 AMC3302 IC 输入存在直流偏置偏移。

17mVDC 失调  电压相对于 ±50mV 的最大满量程线性差分输入电压非常大、远超过数据表中规定的±50µV μ V。

该设计通过变压器、光耦合器和 ISO 运算放大器 AMC3302 将多个电隔离器整合到 4 个隔离式网络中、从而有效地隔离 SELV 和带电器件。
 当在 SELV 侧供电+24VDC 时、该偏移变得存在、而未连接任何负载或启用任何 隔离网络。

基本上、仅向 VDD 提供+3.3VDC。

你有什么建议或想法请?


非常感谢、此致、


Fabien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:

    您是否尝试过断开器件输入(移除 R62 和 R65)、短接器件的输入、并检查失调电压是否仍然存在?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleh:

    感谢您的反馈。

    测试了三种不同的设置。

    # 测量的准确性 @L5 @PIN6-7 INP - INN @P11-10 OUTP - OUTN
    1. 移除了 R62 和 R65 0V 0V 0V
    2. 仅 移除 R65 (放置 R62) 33mV –239mV –2.5 V
    3. 仅移除 R62(放置 R65) 0V +249mV +5V

    分别为#2 和#3 @PIN6-7 INP - INN。
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleh:

    将 R57 和 R83 短接可解决输入端的+17mV 直流失调电压  INP - INN

    短接任一个电阻器都会将直流失调电压减半。

    目前我不清楚直流失调电压源于 没有高压部分电源或负载处于活动状态。

    为了保护隔离放大器免受短路负载的影响、添加了一些额外的元件。 电阻器 R57 限制流向放大器的电流。 R87 用于使电路保持对称。
    短接电阻器会禁用运算放大器针对  负载短路的保护 功能、因此不可取。

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:

    偏移可能是由于器件的输入偏置电流导致的、典型值约为 36uA。  该偏置电流在输入引脚和 HGND 之间流动、因此、当偏置电流流经路径中的任何电阻时、会产生失调电压。  我认为、如果将 R57 和 R83 替换为 0 Ω、则失调电压应消失(INP 到 HGND:R62+R57+R81+R83+R65 = 680Ohm;36uA * 670Ohm = 24mV 直流失调电压)。

    此外、通常您需要在电流检测元件处将 HGND 接地至 INN、以获得更好的抗噪性能。

    谢谢。