This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:VOUT / In_Aux 带宽:数据表中的 800MHz、<100kHz 在现实生活中?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552802/buf802-vout-in_aux-bandwidth-800mhz-in-the-datasheet-100khz-in-real-life

器件型号:BUF802


工具/软件:

您好!

我们有一个项目 计算 在 CL MODE/下使用 BUF802、In_Aux 路径的带宽大于 20MHz

由于我们的电路板的行为不符合预期、我们移除了 IN 的直流阻断电容器(并尝试将 IN 短接至 GND)、然后测量:

-我们的输入到输出传递函数(从我们的差分输入到 BUF802 输出)-在所附文件中的绿色迹线

-我们的输入到 IN_AUX 引脚输入传递函数(从我们的差分输入到 BUF802 IN_AUX 引脚)-所附文件中的红色迹线

除非我弄错了、否则我们会看到我们的 IN_AUX 驱动运算放大器 (105MHz GBW) 开始补偿<10kHz 时的增益损耗、最终耗尽 2MHz 的 GBW 乘积。

因此我的问题:如果 IN_AUX 路径带宽确实是 800MHz、为什么我们的运算放大器开始以大约 10kHz 的频率增加增益? 该 800MHz 是如何测量的?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以用原理图快照解释您在这里的意思,我不知道这里的差别是什么意思  

    “"我们“我们的输入到输出传递函数(从差分输入到 BUF802 输出)-所附文件中的绿色迹线“"</s>“

    你也可以说明这句话意味着什么:什么是黑框,从您的输入到 IN_AUX 的示意图  
     “我们的输入到 IN_AUX 引脚输入传递函数“


    我们通过在 IN_AUX 和 OUTPUT 之间使用频谱分析仪测量了 IN_AUX  到输出的 BW、同时通过 CAP 将 BUF802 IN 连接到 GND。 因此、顶部 JFET 始终充当电流源、而不是发射极跟随器。

    你能分享原理图快照更好地理解这个查询.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、非常感谢您的回答!

    我绘制了下图、以便更好地说明如何测量此传递函数:

    绿色传递函数= Vout/Vin(具有一些衰减)

    红色传递函数= Vopamp/Vin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在闭合 Aux IN 周围的回路之前、让我们首先正确测量红色曲线

    1) 您可以移除 BUF802 aux 引脚周围的闭环 并直接在 IN_AUX 上施加信号,您需要对 IN 和 IN_BIAS 进行短路,一旦短路将其保持开路,请勿将其连接到 GND。
    2) 我们需要将 IN_AUX 偏置到适当的值~ VS-+ 3V ,此时 BUF802 OUT 必须~零伏。 您可以通过交流耦合信号发生器并使用上拉至正确电压值以使 BUF802 OUT 为 0V 来实现这一点。

    这应该会产生一个初始增益为最大 20V/V 的波形、然后滚动到 0.2V/V、然后一直滚动到单极点 1。

    您能检查一下是否实现了这个目标吗? 完成这一步后、我们现在可以绕过运算放大器并了解正在发生的情况。

    同时、请向我们提供所使用的运算放大器的器件型号以及 2 个电阻器的值。 因此闭环 BW ,即 VIN 到 VOUT 将是运算放大器的最低极点 ( GBW/Gain ),运算放大器输出和 IN _AUX 和 IN_AUX 带宽之间的任何 RC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    使用的运算放大器是 ADA4806 (105MHz GBW)、左右电阻器为 3k 和 2k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Stephan 你能够进行上述实验,

    您能得到 800kHz 的 BW 吗?

    Anant Sinha 能否在此处显示的波形上确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怕我们不... 这感觉像是应该在 TI 方面进行的测试、不是吗?
    我觉得它应该是 buf802 数据表中不同图形的一部分。