This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:MULTI-CAL-SLAVEKIT

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MULTI-CAL-SYSTEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552467/pga309evm-usb-multi-cal-slavekit

部件号:PGA309EVM-USB
主题中讨论的其他器件:MULTI-CAL-SYSTEM

工具/软件:

请注意、MULTI-CAL-SLAVEKIT 现在已停产、我们将其用于现有的测试设置。 是否可以订购备份设备?  

Thaks.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesam、  

    我很抱歉地通知我们没有备份设备。  
    根据订购历史记录、我们已决定停产 EVM。  

    但是、如果您想自己制造电路板、我可以提供 Gerber 和 BOM。 请告诉我这是否可行。  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caro、

    我明白。 是的、我希望获得 Gerber & BOM、这样我们就可以制造几个器件  

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅随附的 Gerbers 和 BOM。  

    e2e.ti.com/.../6507944E.zip

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    注意到 MULTI-CAL-SYSTEM  也缺货、是 EOL 吗? 您能否提供此评估板的 BOM 和 Gerber 文件?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesam、  

    是的、由于订购的数量、系统也做出了决定。

    可在此处获取系统的光绘文件和 BOM:

     e2e.ti.com/.../6507943C.zip

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    超级、非常感谢Slight smile