This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:过驱恢复说明

Guru**** 2965470 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1554371/opa858-overdrive-recovery-clarification

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件: OPA857

工具/软件:

我们正在尝试测试 APD+ OPA858 电路、我们需要估算模块的过载恢复、即大输入光脉冲入射多长时间后、我们能否准确测量正常脉冲。 OPA858 完全将输出钳制在我们测量的高脉冲功率(基于我们的规格)、因此很难看到何时“复盖“。 有人能解释一下 2 倍输出过驱的含义以及测量到的 OPA858 恢复是什么(提到的是 200ns,但我与所描述的方式混淆)吗? 了解内部钳位如何工作以更好地了解恢复也会有所帮助。

提前感谢!

此致、

Dharani Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharani、

     感谢您与我们联系!  

     当规格提到测试条件下的 2 倍过驱时、这意味着设置放大器的输入电压或增益、使其在 电源配置下的输出电压比输出电压高值高 2 倍。 从低于放大器输出电压范围的片段来看、在 5V 时为 4.1V 高电平或在 2.5V 时为 1.6V 高电平。 2x 将约为 3.2V。 在此过驱电压下、它将钳位在放大器的指定输出电压范围内。 消除过驱动后、如输入电压或增益发生变化、其中放大器输出电压应处于典型输出电压范围内、那么 放大器在所需输出信号的 0.1%范围内恢复正常运行通常需要 200ns。  

      图 6-22 显示了一个以 2 倍驱动的过驱响应、理想情况下、该响应会一直上升至 2.5V + ESD 0.1V(+/–2.5V 电源配置)。 但是、放大器钳位在 1.6V、如图所示。 显示过驱恢复响应会很有用、就像我们在 OPA857 中所做的那样、如下所示:

      我可以检查是否有这些图可与 OPA858 共享。

     在测试期间、您是否看到了较高的过驱动恢复时间、或者输出是否仍处于过驱/钳位状态?

    此致、
    Sima