This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:用于 50 Ω 负载的音频缓冲器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549886/buf634a-audio-buffer-for-50-ohm-load

部件号:BUF634A


工具/软件:

尊敬的专家:

我们想就此寻求帮助、寻求专用的高电流音频缓冲器;非常适合 50Ω 负载。

我们一直在查看 BUF634AIDDAR 的数据表。 其带宽似乎为 35–210 MHz(高于音频频率)。 另外、发现输出阻抗为 5 欧姆和 7 欧姆的位置。 该缓冲器是否可以驱动 50 欧姆负载(例如 SIM-43H+)?

如果没有、您能为此应用推荐合适的器件吗?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    带宽规格为直流至- 210MHz、因此可在音频频率下降低。 此器件的驱动能力将取决于缓冲的信号、因为需要考虑输出电流因素。 输出阻抗将导致一个具有 50 欧姆负载的分压器、因此该器件在开环中运行时需要考虑这一点。 关于混频器的应用、我对此应用不太熟悉、但我不确定此混频器是否可以使用低频。 还有一个意见是、在驱动混频器等复杂负载时、可能需要考虑某种电容。 对于大多数器件、需要添加某种串联电阻以稳定电路。 由于额外的隔离串联电阻会导致负载处出现额外的电压衰减、因此还需要考虑这一点。 但是、根据输出信号、如前所述、该器件可以驱动 50 欧姆负载。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导、Ignacio。

    关于此电路:

    有一个没有标签的电容器、该电容器是中列出的 C_L 电容器

    Vo 连接也在哪里? 图 9-1 中未显示这种情况。

    我假设我需要如图 9-1 所示进行设置。

    73、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    您参考的电容器是一个去耦电容器、其值与 10uF V+节点上的电容器相同。 以 C_L 为基准是针对该器件运行的容性负载测试、该测试直接连接到器件的输出端。 Vo 连接将是输出节点、并确定负载连接位置或使用此器件打算驱动的任何内容。 数据表中的第 17 页显示了此器件可用于的不同电路应用。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ignacio、

    感谢您的指导。

    V-的去耦电容器也应该是固体钽 10-µF 电容器? 假设 Vo 和 V-电容器具有以下内容是正确的(请参阅蓝色箭头)。

    73、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    有关去耦电容器的最佳信息、我参考 EVM 用户指南(见下文所附)中的 EVM 原理图。 我们建议使用如图所示的较大去耦电容器 (10uF) 以及靠近 100nF 范围内电源引脚的附加去耦电容器。 原理图将展示这一点。 但是的、较大的去耦电容器是钽。 关于您的第二个问题、您能解释一下您对 Vo 和 V-我不确定我是否理解您的问题。

    BUF634AD 评估模块

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    因此、您文档中的 Vo 如下所示:

    当我把它更改为这个...

    此更改是否正确?

    当您说:
    “靠近 100nF 范围内电源引脚的附加去耦电容器。“

    您是指引脚 7 和引脚 4 更靠近 BUF634A?

    谢谢你。

    73、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Archie:

    对于 Vo 设置、理想情况下、这将连接到需要驱动的任何内容。 图中的 RL 是任意的、可以是 50 欧姆、 如果您要驱动任何容性负载、我将考虑为隔离电阻器添加一个占位符。 对于您的第二个问题、是的、正确。 我们通常将大容量去耦电容器靠近 PCB 上的电压电源位置、并且我们还在靠近器件的位置添加阻值较小的去耦电容器、因此非常靠近引脚 7 和 4。 EVM 用户指南重点介绍了原理图和布局、其中展示了我们如何设置这些去耦电容器。 我们的设计中还有一个串联电阻、这是我在上面建议的电阻。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    感谢您的指导。

    最后一个问题是、我们是否配置了线路驱动器、 以便完全呈现 50Ω? 只是为了确保缓冲器和混频器之间的阻抗匹配。

    73、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    如果负载中的阻抗为 50 欧姆、为了实现阻抗匹配、您需要在缓冲器的输出端具有 50 欧姆的串联电阻。 如果您的负载将非常接近器件输出、则可能不需要阻抗匹配。 但是、如上所述、如果电路由于某些容性负载而需要一些隔离电阻、我仍会添加某种输出串联电阻作为占位符。

    此致、

    Ignacio