This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381-Q1:比较器输入电流

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1553947/ina381-q1-comparator-input-current

器件型号:INA381-Q1


工具/软件:

请确认典型 1µA 的参数“数字泄漏输入电流“是否对应于 CMPREF 引脚中的泄漏电流。 如果是、 您能否确认该电流的大部分是否归因于引脚(二极管)上的输入保护? 能否分享更详细的输入结构方框图? 您能评论一下 IN+/IN-引脚的差异、即 80µA 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    数字泄漏输入电流“、带典型 1µA、

    该电流是指复位引脚上的漏电流、就像您提到的、主要是由输入保护二极管导致的。 请注意、在运行过程中、电流可能会比 PA 低得多。  

    您能分享一个更详细的输入结构方框图吗? [/报价]

    很遗憾、我们没有任何以前存在的图表可供 共享。

    您能否评论 IN+/IN-引脚(即 80µA) 的)的差异?

    这是输入偏置电流、它是放大器器件(而非比较器)固有的、当共模电压超过 Vs 时、输入偏置电流将上升、如下图所示:

    此致、
    Mallika Senthil

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。 CMPREF 引脚上的预期漏电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    输入结构类似于 CMOS 放大器、因此漏电流应约为 PA。

    此致、
    Mallika Senthil