This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:漏电流

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555018/ina226-q1-leak-current

器件型号:INA226-Q1
主题:INA226 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

如果按如下方式断开负载、VBUS/IN+/IN-引脚中是否存在漏电流路径? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che:

    我无法看到附件中的图像、请您再附加一次。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    我已经再次上传图像、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che:

    否、断开负载不应产生泄漏路径。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    负载是 LED 灯。 断开连接事件会导致 LED 暗淡发光(在分流模式下)。

    我们移除 INA226 后、DIM 发光才会停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che:

    LED 亮起的原因可能是输入偏置电流 (~0.1nA) 从 VBUS 流向输入引脚。  


    此致、
    Mallika Senthil