This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:LMV358 的假冒芯片?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555871/lmv358-counterfeit-chips-for-lmv358

器件型号:LMV358


工具/软件:

我们在设计中使用 LMV358 运算放大器。 当我们 向供应商订购 LMV358 时、他们就地提供了 MV358 和 LMV358。 。 我想知道 MV358 芯片是否与 LMV358 具有完全相同的规格。 。 也想知道 Texas Instruments 是否正在生产 MV358 芯片。

此致、

-马尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 发货标签上打印了什么内容?

    什么是完整标记? (显示照片。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    完整的可订购器件型号是什么?

    数据表显示了数据表末尾的封装选项附录中的所有封装标识。

    使用“MV"是“是因为较小包的空间受限。 但它应该以“I"或“或“Q"结尾“结尾。

    如 Clemens 所述、您能否提供器件顶部和底部的图片以及卷带标签?

    或者至少描述封装顶部和底部的标记、以便我们可以查看其是否有效?