This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4113:短路输出电流

Guru**** 2566975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555882/tlv4113-short-circuit-output-current

器件型号:TLV4113


工具/软件:

您好、

该 IC 具有短路输出电流限制。

理解为当输出电流超过 800mA 时、此功能会停止输出、我是否正确? 还是将输出电流钳位在 800mA?

~的持续负载电流为 200 μ A 300mA、但如果该 IC 能够承受高达 800mA 的瞬态负载波动、我想考虑使用该 IC。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值表中指定了 800mA 限制。 这意味着您的电路应负责确保不超过限制。 如果您的电路尝试消耗的电流超过 800mA、器件可能会损坏。 (即使电流较小,您也需要对其进行冷却。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:

    感谢您的回答。

    从您的回答中、我知道如果瞬态电流不超过 800mA、则可以在不间断的情况下使用 IC。 这是正确的吗? (但是,即使是 800mA 或更低、如果温度超过 Tj、IC 也会断开。)

    我对自己缺乏知识表示歉意。 您能告诉我峰值输出电流与短路输出电流之间的区别吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yuta-San、

    我建议查看高精度实验室:输入和输出限制 — 输出摆幅。  它会讨论运算放大器的短路电流与输出电流。  

    查看数据表:

    通常针对特定的输出电压指定输出电流。 请注意、在这种情况下、它与电源轨相差 0.5V。 它并不代表运算放大器可以实现的最大输出电流、而是展示了它在正常运行中可以实现的功能。 短路输出电流表示器件在短路情况下可以提供的最大电流。  

    此致、

    Robert Clifton