This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9152-Q1:关于不同电源上的 V_OV 的问题

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555875/tlv9152-q1-question-for-the-v_ov-over-the-different-power-supply

器件型号:TLV9152-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

查看 V_OV 与 V_SUPPLY 的曲线图时、

图形上有不同的颜色曲线、但没有标签来解释这些颜色线代表什么。

您能解释一下吗? 衷心感谢!!!

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、  

    图形上有不同的颜色曲线、但没有标签来解释这些颜色线代表什么。

    数据表中报告的输入失调电压 (Viso) 不是一个固定的数字、但可能会随电源电压和温度而变化。 在下面的捕获图像中、Vios(以输入为基准的 Vos) 在)在 25°C 下测量、Vios 展频范围为+–125uV 至+/–895uV。 图 5-8 显示了此部分中的 Vios 分布图。 另一种查看展频的方法来自图 5-1、25°C 时产品批次中的 Vios 分布。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond