This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:使用长双绞线电缆将 THP210 差分输出连接到 12 位 SAR ADC 输入

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210, OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1554316/thp210-connect-thp210-diffrencial-output-with-a-long-twisted-pair-cable-to-12-bits-sar-adc-input

器件型号:THP210
主题: OPA1637 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我必须通过长双绞线电缆 AWG 22 将具有 30mA 输出能力和足够带宽的 THP210 运算放大器的差分输出连接到 12 位 SAR ADC 输入。

该应用程序具有以下参数:

放大器电源:3.3 VDC

频率范围:10 Hz 至 20 KHz

电缆:双绞线屏蔽 AWG 22 ETFE、长度可从 10 米(30 英尺)到 100 米(300 英尺)不等

我知道这是目前完成了一些音频传感器,但我的问题是以下:

-我是否必须用电阻器或变压器等自适应阻抗测试线路?

-在哪里放置 ADC 输入滤波器,靠近放大器输出或靠近 ADC 输入侧?

-这是这个应用的最佳方法吗?

谢谢您的建议。

此致、

伙计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这里的关键是电缆之间可以看到差分大容量电容。  我发现 19 pF pf/ft 的 22 规双绞线电容值为“低电容“;因此、如果我 增加 30pf/ft、那么我假设这是保守的。  在这种情况下、我们可以在 高侧看到 30 pF /ft*300 ft = 9nF、在低侧看到 0.9 nF。

    该器件实际上是与 OPA1637 相同的核心器件。  OPA1637 数据表中有一个图形显示了 40°相位裕度下的“隔离电阻与负载电容间的关系“:

    由于我们的电容可以是 0.9 至 9nF 之间、因此您可能应该选择最大 Riso 值、约为 70 欧姆。  该电阻必须位于环路外部、如以下原理图中所示、为“RA1"和“和“RA2":“:

    对于 ADC 滤波器、我还会在 ADC 前面添加额外的 R/C 元件。  可能需要一些电阻以帮助保护 ADC 免受输入上施加的任何过高电压的影响、可以根据 ADC 采样电容来选择电容、该电容取决于 ADC。

    对于 12 位 SAR、应用要求不会太高、因此您可能不需要对输入端的 R/C 滤波器进行过多优化。  但是、如果您知道您的 ADC 参数是什么、我们还在 模拟工程师计算器工具中内置了 ADC 驱动器计算器

    请告诉我、这是否有助于您朝着正确的方向前进。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    明确和有效的答复,谢谢!

    我以前从未这样做过、现在正在寻找解决方案。

    我计划使用 PIC E10422 电缆、其电容低于 100 欧姆、为 42.7pf/m。

    因此、我为 RA1 和 RA2 选择了 69.8 Ω 电阻器。

    SAR ADC 具有 2us 转换时间和 2.5uF 采样电容。 我感到惊讶的电阻和电容值与您的计算器: 51p 和约 3K3 在中间电阻值。 到目前为止、我使用了 1.5nF 和 100 Ω 电阻器直接耦合到 PCB 上的 ADC、并工作正常...

    我可能会在连接器引脚上添加一个 TPDE10B06DPYT 浪涌二极管、以保护 ADC 输入。

    感谢你的帮助。

    热情、

    伙计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guy、

    计算器推荐的外部滤波器电容 (CF) 基于 ADC 的内部采样保持电容。   CF 实际上是一个最小值、使用更大的 CF 在滤除 SAR 瞬态时效果更佳。  使用较大 CF 的主要缺点是它会进一步限制带宽、但有时这是可取的(即更好的噪声滤波)。  因此、1.5nF CF 应该效果良好、这是相当典型的值。  。  “ADC 高精度实验室“  SAR ADC 输入驱动器设计部分介绍了相关原理。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    非常有趣的视频!

    谢谢!

    此致、

    伙计