This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:OPA547F/500

Guru**** 2576845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555606/opa547-opa547f-500

器件型号:OPA547


工具/软件:

我们使用 OPA547F/500 功率放大器。 IC 的连接如图所示。 目前、我们未使用任何散热器。 打开电源时、OPA547F 放大器会发热并进入热关断模式。 电源上的电流显示为 280mA。 这是在空载条件下发生的。 如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Akshay、

    感谢您与我分享您的设计。  

    我看到了一些问题:

    1.我们需要确保设备在线性区域内运行。 放大器采用单位增益缓冲器配置、V-= 0V、V+= 30V。 因此、当我们将 IN+设置为 0V 时、放大器会尝试将 Vout 设置为 0V、从而更大限度地减小 IN+和 IN-上的 VID。 由于输出摆幅限制、器件无法摆动到 V-电源轨、并且器件会消耗更多的电流、从而更难更大程度地降低 VID。

    有关负到轨摆幅性能、请参阅下表:

    2.负载电容太大。 输出端的 0.01 μ F 电容器会使器件不稳定。 由于器件内部的高频振荡、不稳定通常会导致放大器消耗额外的电流并发热。 即使没有将电阻负载连接到器件、重容性负载连接到器件也会出现严重问题。  

    下面的图可以更清楚地显示问题:

    根据该图、即使是 4nF、也可能对放大器而言过高。 100nF 肯定是不稳定的。  

    要重新测试此器件、请向 VIN 节点输入 15V 等电压、然后移除 C4。  

    这应该有助于解决问题。  

    请告诉我您在这些更改后看到了什么性能。 我们应该在正常运行时看到 VCC 电源轨的 10mA IQ 附近。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    您的建议解决了该问题。 感谢您的支持。