This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2120:射频功率检测器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552389/lmh2120-rf-power-detectors

器件型号:LMH2120
主题中讨论的其他器件:LMV221

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在为 Wi-Fi 移频器应用中的 SPDT 开关设计 TDD 控制方案 (2.4GHz 到 300MHz )。

  • 前端: 使用双混频器将 Wi-Fi 2.4GHz 路径下变频为 300MHz(RX 路径中的上变频)。

  • 目标:从 TX 路径中的功率检测器生成 TX/RX TDD 控制信号、以驱动 2.4GHz 和 300MHz 频带中的 SPDT 开关(通过比较器)

我们确定了三类 TI 功率检测器(峰值,对数和 RMS)、希望就此应用中哪种检测器类型最适合可靠地生成快速、噪声稳定的 TDD 控制。

请提供以下建议:

  1. 哪种检测器类型(峰值,对数或 RMS)最适合在 Wi-Fi 应用中从 TX 路径生成 TDD 控制脉冲、原因(速度,精度,动态范围,调制灵敏度, 等)?

  2. 与应用匹配的建议器件型号((2.4GHz 和 300MHz 模式下的功率检测器,方向对)(首选电源:3.3V)。

  3. 比较器/接口建议(比较器器件,阈值化方法,任何所需的滤波或迟滞)、用于可靠地驱动 SPDT 开关。

  4. 示例参考设计或应用手册(如果可用)。

    提前感谢

此致、
Krishnam Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Krishnam ,对不起晚回复.

    下面概述了当前提供的功率检测器:

    峰值功率检测器对输入端的峰值瞬时电平进行采样。 这意味着它们响应快速、适用于脉冲系统或需要快速控制的系统。 但在具有高峰均功率比 (PAPR) 的调制系统(例如 WiFi)中、这可能无法准确地表示信号中的真实功率。 如果您只是驱动比较器、这种缺点在您的情况下并不重要。  

    RMS 功率检测器对信号中 RMS 功率的运行平均值进行采样。 因此、它们在高 PAPR 调制方案中表现稳健、非常适合通过自动增益控制反馈方案控制系统输出端高 PAPR 信号的包络功率。 但由于它们具有平均值、因此对输入端的功率做出响应通常需要更长的时间。

    对数功率检测器是 TI 所称的“以 dB 为单位的线性“、可输出与输入功率成线性关系的电压(以 dBm 为单位)。 因此、它们非常适合需要高动态范围和良好保真度的系统、同样、例如自动增益控制系统。 缺点是、与峰值功率检测器一样、它们可能会在高度调制波形中提供不准确的功率读数。  

    本应用手册简要介绍了 FDD 系统中功率检测器的此用例:

    https://www.ti.com/lit/an/snwa002a/snwa002a.pdf?ts = 1755704960912&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    对于您只需要馈送比较器并希望实现快速响应时间的应用、我会根据动态范围要求使用对数功率检测器或峰值功率检测器。  

    分别来看 LMV221 或 LMV2121、这两款对数和峰值功率检测器、它们将覆盖您的频率范围。 在这种情况下、峰值版本 LMV2121 会更便宜、这可能是馈送一个简单比较器以了解带内功率的理想选择。

    功率检测器的输入端将需要耦合器和滤波器、TI 不会制造这两种耦合器和滤波器。 选择具有足够耦合系数的耦合器、以避免向功率检测器施加过多功率。 选择滤波器、以便消除任何干扰误差、使其低于功率检测器输出端的比较器阈值。 对于比较器、请为 TDD 占空比选择一个速度足够快的比较器。 可能需要进行一些实验来找到合适的阈值设置方法、我们有一个 EVM 展示了 LMV2121、这个 LMV2121 在构建之前可用于在实验室中进行原型设计。  

    https://www.ti.com/tool/LMH2121TMEVAL

    如果您有任何其他问题、请告诉我、
    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gideon

    感谢您的答复。

    方面

    Krishanm Raju M