This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2673:请查看原理图

Guru**** 2528440 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555031/opa2673-please-review-the-schematic

器件型号:OPA2673


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 OPA2673 制作了原理图。 您能查看这个原理图吗?

e2e.ti.com/.../opa_2D00_2673.pptx

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我将浏览原理图、希望明天能回来给您。 感谢您的耐心。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我能够查看您的原理图并提供了一些建议。 对于该电流反馈放大器、射频的选择对器件的带宽有很大影响。 在~11V/V 的增益下、为了实现最佳带宽性能、您可以使用大约 350 欧姆的 Rf 并相应地调整 Rg。 1k Ω 的值可以有效、并且总体应更稳定、但带宽肯定会更小。 可以对其进行调整、以便在测试期间优化系统的稳定性/带宽性能、但我想强调这一点。 我还建议在放大器的输出端添加一些大约 5 欧姆的隔离电阻器。 这将直接隔离由电阻器网络和输出端二极管引起的任何寄生电容。 数据表第一页的图展示了这一想法。 还有一点我想提的是、偏置模式控制引脚似乎是硬连接到 3.3V。 如果是、这意味着器件已关断。 要启用此器件、A0 和 A1 必须为 0V。 最后一项建议是将 C54 增加到 1uF。 该电容器理想情况下在直流处开路、在交流处短路、使用较小的值会改变您的预期行为、因此增大该值会很好。

    此致、

    Ignacio