This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4235:未在引脚中使用

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555789/ina4235-unused-in-pins

器件型号:INA4235


工具/软件:

您好:

我在设计中使用了几个 INA4235、但其中一个通道只使用四个通道中的两个通道。 我不想将它们悬空。

对于使用 IN+和 IN-引脚的这些引脚、安全配置是什么? 如果不使用、它们是否可以接地?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    最佳实践是将输入连接在一起并通过一个电阻器将其连接到 GND。  该电阻器是可选的、您也可以在无需电阻器的情况下将输入连接到 GND。 通常、1k Ω 电阻就足够了。  

    此致、
    Mallika Senthil