This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:LM2903B TINA-TI Spice 模型的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555042/lm2903-q1-issue-with-lm2903b-tina-ti-spice-model

器件型号:LM2903-Q1
主题:LM2903 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:   

我最近在使用 LM2903 TINA 仿真模型时遇到问题。 正输入为固定电压、而负输入为可变电压。 我发现在负输入达到阈值(正输入电压)后、比较器输出翻转所需的时间会发生变化。 时间与负输入端的电路有关;电路越复杂、响应时间越长。 例如、如果负输入电路是 RC 电路、电压除以电源的电阻、则响应时间会更长。  我不确定导致这种情况的原因。
这是负输入为复数电路时的仿真波形、从 0V 上升到 2.5V、比较器发生翻转、耗时 41.96us。  
这是负输入为简单电路时的仿真波形、从 0V 上升到 2.5V、比较器翻转、耗时 2.66us。
非常感谢!  
Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您能告诉我这两个案例的仿真文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho:  

    添加相对文件。  

    e2e.ti.com/.../Simple.TSCe2e.ti.com/.../Complex.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我认为、由于电路更复杂、仿真器会对瞬态分析时间进行一些近似计算。 如果在“Analysis"->“->“Set Analysis Parameters...“中将最大时间设置为较低的值、则可以得到更接近数据表典型值的传播延迟

    复数、默认 10G 最大值:

    简单、默认 10G 最大值:

    复数、最大时间戳更改为 0.1u:

    简单、最大时间戳更改为 0.1u: