This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2780:我们是否提供此器件的未加密 SPICE 模型?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555756/tlv2780-do-we-have-an-unencrypted-spice-model-for-this-part-available

器件型号:TLV2780
主题中讨论的其他器件:TLV2781

工具/软件:

我们是否提供该器件的未加密 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这可以在没有未加密模型的情况下使用 OrCAD PSpice 进行仿真吗? 这可能是一个愚蠢的问题,但只是想再次检查. 我相信我的客户想使用 OrCAD PSpice、而不是 LT Spice。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    TLV2781(非关断)有一个可使用的 SPICE 模型。

     TLV278xB PSpice 2.7V 电源电压模型

    它是在 OrCAD 中创建的较旧文本模型。 只需解压缩并将.txt 重命名为.lib