This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:INA138

Guru**** 2533790 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552619/ina138-ina138

器件型号:INA138


工具/软件:

如何将该设计扩展到使用高达 700VDC 的电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    此电路设计: https://www.ti.com/lit/an/sboa295a/sboa295a.pdf 贯穿整个设计过程。  我认为电压的限制因素将由上图中的 Q2 决定、在我分享相关链接的设计中、该图是 Q1。

    您所附的原理图还包含 https://www.ti.com/lit/ug/tidu833/tidu833.pdf 指南 、其中第 3.3 节 PNP 晶体管中也提到了这一点

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但并未具体说明如何增加电源容差。 我见过堆叠(串联)晶体管设计。  

    或者可能只是一个更高电压的晶体管。  

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    基本上、电源电压是由齐纳电压提供的。  下图中的两个组件为 Q1 和 R3、它们必须能够承受高压到低压的转换。  我假设更高电压的晶体管或堆叠式晶体管都可以工作、但请记住、R3 上的漏电和功率会损失多少电流、同时在电路完全运行条件下保持齐纳二极管两端的电流以使其保持活动状态。  我建议仿真进行确认。  可以从以下内容开始:  https://www.ti.com/tool/download/SGLC001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解对通过齐纳二极管有足够电流的要求。  

    我尝试了 TINA 仿真、但找不到将 INA138 添加到原理图的方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    上面的链接我给你发了不工作.  该仿真文件中包含 INA138。   您只需将粘贴剪切到现有设计中即可。

    此致、

    Javier   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获得了链接、谢谢。

    下一个问题是、是否可以将其修改为使用 MOSFET 而不是 PNP 双极晶体管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    是的、可以。  请参阅第 3.3 节 https://www.ti.com/lit/ug/tidu833/tidu833.pdf。 为了方便起见、请参阅下文。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到能正常工作的 PMOS。

    返回到 PNP 双极  

    并尝试堆叠 2 个器件以获得更高的击穿电压

    未获得正确的偏置配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    您只需要一个分压器、电流会流经电阻器而不是晶体管。  另外、请注意电阻器上的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点。  
    如果我想保护 INA138 免受大电流过载(例如短路负载)的影响、是否可以在输入端子之间使用串联电阻器和钳位二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    可以这么做、我们有一些相关文档 (www.ti.com/.../tidu473.pdf)。但您需要注意、INA138 是相对于主接地悬空的、因此放置保护需要连接到器件的 GND。  需要避免所有绝对最大额定值、并且这些额定值相对于器件的 GND。   请记住、器件中的电阻也会导致一些增益误差。  因此我们推荐在 10Ω 系列下使用的一些其他器件。   

    我们的大多数器件更关心瞬态电流或短路事件期间的电压变化、而不是电流本身、因此在为 INA138 设计保护功能时、请记住这一点。

    如果您说明了受到保护的潜在事件、我可以了解该事件会如何影响 INA138。  我通常进行具有条件的瞬态仿真、并添加系统中预期的寄生效应、以粗略了解电压和电流。  我认为这是一个很好的工具、可以找到需要保护的内容和所需的速度。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    我的意思是限制从 Vin+到 Vin-的差分电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    这将是一个问题、因为您将创建从 Rshunt 到 VIN-的电阻路径、从而产生压降。  µA 器件与放大器不同、并具有 M Ω 范围内的 IB。  这将会导致  

    此外、根据您的原理图、您是否假设 R1 损坏并开路?  R1 是否接受 4 瓦的功率。  2V*2V*/ 1Ω?   我说 2V、因为这是我们输入端的差分绝对最大额定电压。  大部分电流将流经 R1、我认为这将首先在 INA138 之前损坏。   

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打算使用电源中的快动保险丝来限制电流。
    检测电阻器只会承受瞬时高电流(额定功率为 0.25W 的电阻器)
    我唯一担心的是超过 INA138 上的最大差分电压

    请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    您是否可以串联两个二极管来实现该目的?