This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:通过 USB2ANY 生成自定义协议

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555625/usb2any-custom-protocol-generation-through-usb2any

器件型号:USB2ANY


工具/软件:

您好、

      我尝试从 GPIO 通过 USB2ANY 生成自定义协议。 您能帮我生成最高达 600kHz 的协议吗?  

此致

Mohit Bansal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是通过 USB2ANY GPIO 无法实现的。 执行任何 GPIO 操作的 API 必须通过 USB 发送、并且每次 API 调用的往返延迟~5ms。