This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:放大器和#39 输出端的 ISO 电阻器值是多少

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555709/tl074-what-is-the-iso-resistor-value-on-the-amplifier-s-output

器件型号:TL074


工具/软件:

您好的团队、

我的仿真器希望为 10 个放大器的 1.5V 失调电压输入生成 1.5V 基准电压。

他们希望在放大器的输出后面添加 ISO 电阻器。 可以看到、输出端有三个电容器。 在另 10 个放大器侧、放大器的每个输入端都有 100pF 电容。

10 个放大器:  

问题 1:这种情况下适用的 R193 值是多少? 您能展示一下计算公式吗?

我们可以找到电路稳定性分析文档。  

它使用零点频率来获取电阻。

Q2:如何获得上述波形、然后获得零点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    1. 对于上面参考的设计方法、获得零点频率的方法是使用 SPICE 仿真中的光标。  您要做的是将光标置于闭环增益之上 20dB 的增益。  对于缓冲区、您应将光标增益设置为 20dB。
    2. 另一种可以用来查找 RISO 的方法是使用公式。  该公式可以得出 RISO 的最小值、因此在选择标准电阻值时必须将该值四舍五入。  通常、我使用这种方法很简单。
    3. 在双反馈配置中、正确选择反馈电容器和反馈电阻器也很重要。   下图显示了双反馈配置的数学运算。
    4. 需要注意的一点是: 它可能违反直觉、但在更大的容性负载下、Riso 的值可能会更小。  因此、下面给出的值适用于双反馈配置上的 20uF 负载。  如果容性负载较小、则 RISO 的值需要较大。
    5. 可以使用模拟工程师计算器来找到这些值并确认稳定性。  只需在“运算放大器参数“部分输入放大器的数据表信息、输入容性负载、然后按“建议补偿“。  这将在下图中使用相同的算法来选择值、因此给出了最小电阻值。  将元件四舍五入为标准值、然后按下“graph"按钮“按钮、以确认调整后的值仍然可以提供良好的相位裕度。  有些指示灯将变为红色或绿色、表示稳定或不稳定。    

    此致、

    艺术