This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL391B:单电源的正负输入

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, TL331B, TL391B, TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555317/tl391b-positive-and-negative-inputs-in-a-single-power-supply

部件号:TL391B
主题中讨论的其他器件:TL331B、LM339、 TL331

工具/软件:

您好、

我找到了有关 TL331B 的以下主题、该主题具有与 TL391B 相似的电气特性。 本文指出、即使在 VS=3.3V 和 GND=0V 时输入±12V 信号、IC 也不会损坏。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210694/tl331b-power-supply-of-tl331b

如果使用 TL391B 在 VS=3.3V 的情况下输入±15V 信号、我认为 IC 不会损坏、但可以正常输出高电平和低电平? 我希望在基准电压为 0V 时根据正负输入输出高电平和低电平。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    编号 输入将不接受–12V 输入。 输入不能接受低于 GND 引脚的电压。

    在 VS=3.3V 和 GND=0V 电源上、输入可接受–0.3V 至+36V 的输入信号而不会损坏。 但不会出现正常的输出行为(取决于所违反的内容)。

    有效输入电压范围为+3.3V 电源上的 VCC 至 2V、或+1.3V 最大值。

    请参阅 LM339 系列应用手册的第 6.4、6.7、6.8、6.9 和 6.93 节。 这一切都在那里解释...

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

    对于双极±15V 输入、需要钳位。 我在第 6.9.3.2.1 节中建议使用“分离“钳位分压器。

    TL391 只是 TL331(同一芯片)的不同引脚排列。