This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:支持的硬件 ID FWIDTAS2563EVM - REVA

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2X63EVM, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555364/tas2x63evm-supported-hardware-id-fwidtas2563evm---reva

器件型号:TAS2X63EVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2563

工具/软件:

我正面临一个警告:“ 您有不同版本的 EVM — 支持的硬件 ID:FWIDTAS2563EVM - REVA “、只要连接一个 TAS2X63EVM、 除了调谐后一分钟振动的声音外、也不会听到声音。 请提供帮助以解决问题。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    您能否分享您正在使用的 PPC3 和 TAS2563 应用的版本? 必须使用“TAS2563"</s>“ QFN EVM“。

    您看到的有关硬件 ID 的警告消息目前是预期的、这不应阻止配置设备。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师