This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2374:运算放大器仿真器的输出错误

Guru**** 2665815 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV135, TLV2374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555236/tlv2374-wrong-ouput-from-op-amp-simulator

器件型号:TLV2374
主题中讨论的其他器件:DRV135

工具/软件:

您好、

我正在设计一个将单端音频信号转换为差分输出的电路。 该电路由两级组成:滤波器级(使用 TLV2374 运算放大器)和差分转换器(使用 DRV135)。 在 Tina 中对电路进行仿真时、我会观察到方波输出(在±2.5V 之间摆动)而不是正弦波、即使输入信号非常小(0.1V 峰值)也是如此。

主要问题:

  1. 输出摆幅不匹配 : TLV2374 由 5V/0V 电源供电,但仿真显示负输出电压(低至–2.5V)。 这与器件的单电源规格相矛盾(输出应保持≥0V)。
  2. 失真因 :尽管输入很小 (0.1V),输出是方波。 我怀疑这是由于 TLV2374 级中不正确的直流偏置导致饱和所致。

电路详细信息:

  • 滤波器级 (U2:TLV2374) :配置为增益为~–4 的反相放大器。 反相输入通过 C5 (1µF) 交流耦合到输入信号 (VF1)、但没有显式的对地直流偏置路径或基准电压。
  • 差分转换器 (U1:DRV135) :由±12V 供电,旨在将 U2 的单端输出转换为差分信号。

问题:

  1. 方波失真是否可能源于 TLV2374 的反相输入的直流偏置不足?
  2. Tina 仿真器中的 TLV2374 模型是否正确表示其单电源输出限制 (0V–5V)?
  3. 为确保电路处理语音信号 (300Hz–3.4kHz) 而不失真、您建议进行哪些调整(例如元件值,偏置)?

e2e.ti.com/.../signle-ended-to-diffrentional.TSC

感谢您的指导!
此致、
Mohammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:  

    R2 电阻器有一个拼写错误、其值为 24.9k Ω、而不是 24.9phm。 –100k/24.9K =–4V/V  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Raymond、这是问题所在。

    Mohammed