This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991:功耗曲线

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549935/opa4991-power-consumption-curve

部件号:OPA4991


工具/软件:

亲爱的

我们应该得到 OPA4991 的工作频率和功耗的曲线形式。 您能为该案例提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、  

    [引述 userid=“665772" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549935/opa4991-power-consumption-curve ]我们应该得到 OPA4991 工作频率和功耗的曲线形式。 您能为案例提供帮助吗?

    您需要为我们提供运算放大器的增益和运算放大器配置以及负载要求。 没有这些信息、我无法回答您的问题。  

    GBWP 决定运算放大器的工作频率。 运算放大器的负载决定了功耗、其中负载可以是电阻负载、电阻负载/电容负载、电感负载或复杂负载。 可以对功耗进行仿真。 但是、OPA4991 不是功率放大器、因此通常不是问题。  

    OPA4991 具有 ISC、短路电流如下所示、这意味着它可以提供 ISC 的 60-70%、具体取决于 Tamb 和散热设置。  

    随着 Tamb 的增加、电流传输能力也会降低、运算放大器的输出电压摆幅也会降低。 因此必须考虑所有这些变量。   

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、  

    我将关闭此查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您有其他问题、请告知我们。   

    此致、

    Raymond