This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:μ 开机可以正常启动、负载测试它就不稳定了、输出电压超差

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542239/lm324

器件型号:LM324


工具/软件:

LM324PW TI 批次24 μ F+工程师反应用在板子上、开机可以正常启动、负载测试它就不稳定了、输出电压超差、请帮忙分析一下什么原因造成的、谢谢!μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图、并指定所有引脚的输入和输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、  

    请向我们提供原理图。 请确保 LM324 未驱动容性负载。 在没有适当运算放大器补偿的情况下驱动容性负载可能会导致输出端出现振荡和不稳定问题。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是、原理图有助于分析问题的原因,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是、原理图有助于分析问题的原因,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、  

    开机可以正常启动、负载测试它就不稳定了、输出电压超差、请帮忙分析一下什么原因造成的、谢谢!

    我查看了原理图、LM324 由双+/–12VDC 电源供电。 虽然电路可能有所改进、但我不会看到重大问题。

    LM324 运算放大器正在驱动什么负载? 阻性负载或其他复杂负载。  

    2、驱动应用是什么?

    3、所需的应用程序 BW 是什么?

    4.您的工作频率和输入波形是多少?

    5.. 请确保未使用的运算放大器未悬空或未端接。  

     未使用的运算放大器—该怎么办? 

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa204a/sboa204a.pdf?ts = 1753065900666&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    负载测试它就不稳定了、输出电压超差、请帮忙分析一下什么原因造成的

    如果 LM324 驱动容性负载、这可能是根本原因之一。 其他根本原因 — 请让我知道+/–12Vdc 的纹波电压是多少。 这些是否由开关电源或 LDO 产生?

    请让我知道这些问题、明天上午我将再看看。  

    此致、

    Raymond

    亚利桑那州、图森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、  

    我将关闭查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond