This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:Tina 仿真模型

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1554363/pga855-tina-simulation-model

部件号:PGA855


工具/软件:

您好:

我打算在全球电子设计中使用 PGA855、为了验证全局草图、我需要 PGA855 模型模拟、否则现在似乎不可用。 您认为是否可以获得它?

感谢您的帮助、

此致、

Guillaume Brès

CNRS Neel Institute

法国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、  

    由于 PGA855 的 SPICE 模型收敛存在几个问题、因此从网上拉取了该问题、建议使用评估模块进行评估。 您是否遇到了一些具体的行为问题?

    PGA855EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    我们正在努力发布该模型的新版本。 同时、我可以帮您解决设计问题、您能详细介绍一下您的意见和目标输出吗?  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    感谢您的快速回答、我为客户设计了一款产品、我想比较噪声仿真和真实测量。 事实上、我对行为没有任何疑问、但我想 TI 是否成功完成了模型。

    此致、

    G. Brès

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    该模型预计将在 26 年第 1 季度发布。 我会告诉你,如果它是在网上比那更快.  

    祝您一切顺利、
    Carolina