This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45-Q1:SN74LXC2T45QDTTRQ1 需要顶部标识

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556518/sn74lxc2t45-q1-sn74lxc2t45qdttrq1-need-top-side-marking

器件型号:SN74LXC2T45-Q1


工具/软件:

你(们)好
我们目前正在使用您的器件 TI # SN74LXC2T45QDTTRQ1。 我们收到了一个带有 “1LN"标记“标记的器件、如果您能确认该标记是否适用于该特定器件、我们将不胜感激。
这些信息对我们的质量控制部门非常有帮助。
谢谢你  
Mehul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayushi、

    您可以在数据表底部的“封装信息“表中找到任一顶部标记编号。

      使用 器件标识查找 工具时、SN74LXC2T45QDTTRQ1 的正确顶部标记为“1LL",“,1LN、1LN 与任何器件型号无关。

    此致、

    Josh