This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:AMC1351

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6001, AMC1351, INA597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556402/amc1351-amc1351

器件型号:AMC1351
主题中讨论的其他器件:TLV6001、、 INA597

工具/软件:

大家好、这是 Ken.

我对 AMC1351 数据表第 2.2.2.2 节“差分至单端输出转换“中列出的图 8-3 电路有疑问。 我希望施加到 AMC1351 中的电压与 TLV6001 输出的电压输出相同(换句话说,我希望将总增益设置为 1)。 ​​R1、R2、R3、R4、C1 和 C2 的 C 和 C2 呢?

另外、请告诉我根据 AMC1351 的数值计算 TLV6001 的输出值的公式。

该电路的输入电压规格如下:

AMC1351 的 VDD1 和 VDD2 以及 TLV6001 的 V+为 3.3V、VREF 为 1.65V、AMC1351 的输入电压范围为 1.65V 至 2.75V。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、

    由于 AMC1351 具有 0.4V/V 的增益、因此要创建总增益为 1V/V 的差分转单端电路、需要增益为 2.5V/V 的差分放大器

    构建分立式差分放大器可能有一些误差、但您可以遵循以下设计指南来创建所需的增益。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa274a/sboa274a.pdf

    如果不能接受精确的 1V/V 总增益、则可以使用增益为 2 的集成差分放大器、并获得 0.8V/V 的总增益 INA597 具有出色的性能、可更大限度地减少信号链中任何额外误差。

    此致、
    Gerasimos