This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:音频削波

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556493/tas6584-q1-audio-clipping

器件型号:TAS6584-Q1


工具/软件:

大家好:

我们在工程中使用了 TAS6584 芯片、 在大容量测试期间、放大器输出端会出现削波。 我们已经检查了从 DSP 到内部放大器的 i/p 信号及其干净性。  

 我已在 DSP_CTRL_2 寄存器中启用 PVDD 折返、但没有变化。 仍然会看到削波。

是否有办法避免削波?

BR。 Ranitha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranitha、

    由于信号对于 PVDD 来说过大、因此会发生削波。  由于某种原因、PVDD 折返仅适用于在 PVDD 降低时调整增益。  消除削波的最佳方法是调整模拟增益、以确保在 0dBFS 时放大器无法削波。

    此致、
    Gregg Scott