This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 新材料和旧材料之间存在差异。

Guru**** 2567355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547810/there-is-a-difference-between-the-new-and-old-materials

部件号:OP07CP


工具/软件:

HI SIR

我们公司在从 DC2446 开始的 OP07CP 上遇到问题。 恢复到较旧的生产日期代码 (DC2306) 时、电路工作正常。

我们在仪表放大器电路中使用 OP07CP。

在输出与接地之间添加一个 100pF 电容器可以提高性能。

OP07CP 输出能否直接驱动 330pF? 或 100pF? 它可以直接驱动的最大电容是多少?

请帮助确认新旧生产日期代码的输出阻抗规格。

新日期代码和旧日期代码之间的带宽是否有任何差异?

大规模生产遇到问题。 请尽快答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    您能向我们分享 IA 的原理图吗? 如果您想私下展示、请通过 E2E 发布“友谊“请求、我们可以在 E2E 私人消息传递系统中进行通信。  

    在输出端到接地端之间添加一个 100pF 电容器可以提高性能。

    这意味着电路可能具有高频分量、会产生噪声输出。 通常、运算放大器不能驱动大容性负载、例如>100pF。 驱动大电容器时、运算放大器会降低其相位裕度。 必须在 330pF 前放置一个电阻并配置 LPF。  

    新的和旧的生产日期代码之间的带宽是否有任何差异?

    是的、PCN 之前和之后的产品之间存在细微的 BW 差异。 如果我可以查看原理图、可以通过不同的方式对运算放大器进行补偿来解决可能的问题。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    我将关闭此查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您有其他问题、请告知我们。   

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    請告訴我此 PCN 更改是從哪個日期開始實施的。Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    [quote userid=“665079" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547810/there-is-a-difference-between-the-new-and-old-materials/5990184 請告訴我此 PCN 更改是從哪個日期開始實施的。

    OP07C 系列中发出的 PCN 是在 2023年10月31日 之后发出的。 因此,在发布日期之后的任何生产良好,例如 1 个月(根据 JEDEC 标准的最低要求)到 3 个月(视具体情况而定),如果没有异议,新的更改将在生产中进行。   

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5701/PCN20231031008.1.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond