This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:内部振荡器频率

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555803/drv8899-q1-internal-oscillator-frequency

器件型号:DRV8899-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

您能告诉我该器件的内部振荡器频率吗?

此致、

Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okamoto-San、

    该器件的内部数字振荡器围绕 12MHz。 展频特性抖动了该频率+/- 10%、以降低 EMI。 为什么客户对这个频率感兴趣? 是否有任何具体问题? 谢谢你。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    如果 OEM 采用具有内部振荡器的 IC、则他们需要向 OEM 报告振荡器频率。

    谢谢你。

    此致、

    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okamoto-San、

    感谢您与客户核实、并向我们提供了提出此请求的理由。 我将关闭该主题。 请同时将此标记为已解决。 谢谢你。

    此致、Murugavel