This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA85EVM-978:在 250V 电压下使用电路板进行 APD 偏置

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556195/opa857evm-978-using-the-board-at-250v-for-apd-bias

器件型号:OPA85EVM-978


工具/软件:

您好:

我想将此电路板与需要 250V 直流进行偏置的 APD 一起使用。 如果我移除 C4 和 C5 电容器、我认为可以施加 250V 直流偏置。 请告诉我。

此致、

Amar Gaikwad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amar、

     您无需移除 C4 和 C5 电容器即可施加 250V 直流偏置。 这些电容器位于电源上、用于抑制电源信号中的高频噪声。  如果高输出电流设计中需要、该器件还有助于为 IC 提供高瞬态电流。   您可能会将这些电容器混淆为交流耦合电容器、它们会阻止来自输入/输出的直流信号/信息。 与与与这些直流电源并联的去耦电容器相比、这些电容器与负载的输入/输出源串联。  

     因此、您可以对 VAPD (TP3) 施加 250V 直流偏置。

    谢谢您、

    Sima